结果:找到"2.45G 有源卡专用芯片",相关内容1000条
- 雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
- 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。而就存储容量看,则分为3个等级,即128MB、512MB及4GB。详细信息参见下表所示:芯片及转接板的外观如图1和图2所示。图1正面图2背面单就几何尺寸来讲,不随容量而改变,见图3所示,其中左侧的芯片为CSNP1GCR01-AOW,右侧的是CSNP32GCR01-BOW。图3芯片对比就相关产品来看,其对比情况如图4所示。由此可见,芯片要比常规的TF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND应用 SD卡 贴片SD卡 nand flash 存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-21 18:11:00
- 畜牧业有源卡标签芯片-SI24R2F+
- 畜牧保险标的身份识别系统是基于有源RFID技术通过耳标对牛羊等畜牧养殖进行全生命周期管理,有源RFID动物芯片提供牛羊唯一身份标识,配合RFID手持终端对牛羊的身份进行识别,不仅可以实现牛羊养殖过程的跟踪溯源管理,而且当发生养殖保险理赔时保险公司可快速核实参保标的身份,精准识别标的,防范重复理赔、非标的理赔等道德风险;SI24R2F+内部集成NTC温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G有源卡,畜牧业标签 发帖人:DN170320 发帖时间:2023-05-25 11:52:00
- ZCC618-V1.1-电子烟专用芯片
- 1.芯片简介1.1概述ZCC618是一款电子烟器专用芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式充电管理,充电性能优越,具有完善的电池保护功能,符合锂电池充电规范。C618集成3A的放电MOS开关,无需外部MOS,大大降低BOM成本。放电支持10秒超时保护,以及微秒级快速响应的过流和短路保护,同时集成了防倒灌电路,提高可靠性。该芯片具有可视化的LED工作指示功能,根据不同应用状态,在芯片启动、吸烟时间、电压检测、短路保护和充电过程中都有可区别的LED指示。1.2功能特性●采用ASIC设计,不会出现无法复位死机现象●省电模式下,静态电流小(<5uA)●内含短路保护功能(SCP)、欠压保护功能(UVL...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电子烟专用芯片 发帖人:四维电子 发帖时间:2023-04-21 18:10:00
- DCDC5-400V应急UPS备用电源芯片
- UPS备用电源广义上说应属于移动电源类。一般由18650锂离子电池或锂聚合物电池装置成电池包配置电路方案,连接充电线和转接头而达到数码产品没电时不断的功能。本文中主要介绍我们在汽车应急启动电源,POE备用电源等领域上方案的产品系列,可以很好的覆盖绝大多数客户的要求。产品介绍:1、低至1节锂电池的升压恒压IC:Hi8000Hi8000是一款外围电路简单的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 应急UPS 备用电源芯片 发帖人:诚智星电子 发帖时间:2022-12-16 11:52:00
- 有源卡2.4G芯片-SI24R2F技术支持单发SOC芯片
- 做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源卡 2.4G SI24R2F SOC 发射 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:44:00
- 智慧标签方案-SI24R2E2.4G技术资料
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G有源标签芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-05-25 14:14:00
- SI24R2F与SI24R2E区别在于按键功能;温度报警技术资料_
- SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。对于现在的电动车防盗标签和校园卡的市场,主要以2.4G为主做标签,针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是可兼容之前的SI24R2E,性能...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.45G 有源卡专用芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-14 11:34:00
- SI24R1功能开发技术资料
- Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗3.1.1Shutdown工作模式在Shutdown工作模式下,Si24R1所有收发功能模块关闭,芯片停止工作,消耗电流最小,但所有内部寄存器值和FIFO值保持不变,仍可通过SPI实现对...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 有源卡电动车防盗 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-09 11:51:00
- SI522是一款与MFRC522更低功耗的非接触式读卡器13.56MHz芯片
- Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM5222.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。Si522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC144443A/MIFARE兼容卡和应答机的信...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHZ 读卡芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 11:44:00
- 国内SI24R1完全替代兼容进口NRF24L01P
- Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.Si24R1Datasheet.pdfNRF24L01+nRF24L01+是工作在2.4GHz的国际通用ISM免...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 2.45G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-19 15:04:00
返回